欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第106讲 冲裁模的设计(十一)冲裁模下模座的设计

  • 2023.01.16 09:48:03
  • 米思米
  • 1775

  【图1】所示为标准冲裁(落料冲裁)模的结构。下模座是用于支撑冲裁模下模以及固定下模的夹具部分。

第106讲 冲裁模的设计(十一)冲裁模下模座的设计



  【图2】所示的冲裁力会作用于下模上。这必然会导致全体向外弯曲。这种翘曲无法消除,但最好能控制在尽可能小的状态。仅要使凹模板没有翘曲时,就需要更多地使用高价材料,浪费也会增加。将凹模板设为所需最低限度的厚度并利用下模座进行支承,可减小翘曲。

第106讲 冲裁模的设计(十一)冲裁模下模座的设计

  下模座也用于固定下模。其方法如【图3】所示。 (a)为利用夹具进行固定的方法。如果统一夹具高度(厚度),则可利用这种方法轻松地进行模具准备作业。
 
(b)为利用U形槽进行固定的方法。对准压机的U形槽位置时会受限制。U形槽的深度为螺栓直径的2~3倍。

第106讲 冲裁模的设计(十一)冲裁模下模座的设计

也需要在下模座上制作产品漏料孔。漏料孔最好为易于加工的圆形或方形等简单形状,但为如【图4】(a)所示的凸起形状时,如果制作简单的方形,凸起则可能易于损坏(在【图4】(b)中标注为“不行”的形状)。在【图4】(b)中标注为“良好”的下模座上按下面的形状所示制作凸起,进行支承。

第106讲 冲裁模的设计(十一)冲裁模下模座的设计

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities